Operator Library: Hardware Platform
このオペレーターは、Camera LinkのFullコンフィギュレーションモードのモノクロラインスキャンカメラとVisualAppletsの間の画像データインターフェースを表します。 このオペレーターには、CAMタイプのVisualAppletsリソースが2つ必要です。 リソースはオペレーターによって自動的に占有されます。 このオペレーターでは、両方のカメラポート(ポートAおよびポートB)が使用されます。 詳細については、'Allocation of Device Resources'を確認してください。
このオペレーターは、Camera Link規格で指定されたさまざまなデータフォーマットをサポートするように設定できます。 カメラオペレーターをカメラで使用されているのと同じモードに設定するには、パラメータFullModeを使用します。 さらに、リンクをさまざまなBit Widthに設定できます。 次の表は、パラメータFullMode、そのアクセスタイプ、Bit Width、およびParallelismの許可される組み合わせを示しています。
| FullMode | FullModeへのアクセス | Bit Width | Parallelism |
|---|---|---|---|
| Tap8x8bit | Dynamic/Static | 8 | 8 |
| Tap8x8bit | Dynamic/Static | 8 | 16 |
| Tap10x8bit | Dynamic/Static | 8 | 8 |
| Tap10x8bit | Dynamic/Static | 8 | 16 |
| Tap8x10bit | Static | 10 | 12 |
Parallelismに8を使用する場合、カメラのデータレートがオペレーターの出力リンクの利用可能な帯域幅を超える可能性があることに注意してください。 microEnable IVフレームグラバーでは、Parallelismが8のときのリンクの理論上の帯域幅は500MPixel/sです。 Camera LinkのFullコンフィギュレーションモードでは、最大850MPixel/sを転送できます。
Bit WidthとParallelismのほかに、出力リンクでは最大可能な画像寸法を指定する必要があります。 ただし、実際に転送される画像のサイズはこれより小さくてもかまいませんが、このパラメータ設定された最大値を超えてはなりません。 1D画像プロトコルの場合、高さは無視されます。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| DvalMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的読み取り/書き込みパラメータ |
| Default | Dval_Enabled |
| 範囲 | {Dval_Enabled, Dval_Disabled} |
|
このパラメータをDval_Disabledに設定することで、Camera Link仕様に完全に準拠していないカメラをサポートすることができます。 無効モードでは、制御信号LvalおよびFvalを使用してピクセルをデコードします。 有効モードでは、追加のDval信号が使用されます。 通常、ユーザーはこのパラメータを変更しないでください。 |
|
| FullMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的読み取り/書き込みパラメータ |
| Default | Tap8x8bit |
| 範囲 | {Tap8x8bit, Tap10x8bit, Tap8x10bit} |
|
このパラメータは、接続されたカメラのデータフォーマットを指定します。 フォーマットはカメラの設定と一致している必要があります。 Bit Width、Parallelism、およびパラメータ設定のすべての組み合わせが許可されているわけではありません。 上記の表を参照してください。 |
|
Operator CameraGrayLineFullの使用法を次の例に示します:
-
'Grayscale Camera Link Full Line Scan Cameras '
例 - ベーシックアクジッション



前へ